欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007347简易手动特性检查机构

  • 2020.05.21 09:50:19
  • 米思米
  • 1573

本案例"简易手动特性检查机构",通过手动进行简易电气特性的检查。探针夹为了不具有通电性因此使用树脂(POM)止动螺栓位置为止工件底座的长度拉出一般,这样能很简单地就将工件投入根据杠杆比的关系,能够用比弹簧荷重小的操作荷重的力压缩的构造铰链部位上使用铰链等,意识需要低成本,从而选定零件探针是用导向轴、衬套来支撑,但因用过大的力操作时,铰链可能会脱落,所以作为维护项目 。


目的・动作

· 用接触块检查电气特性的夹具

· 引出工件导轨,放置好工件后移动到检查位置

· 操作杠杆,检查工件的电气特性

· 结果在另外设置的表示部位确认

IDEA NOTE1 有效利用购入品的附加孔槽

把上下移动导轨的购入品、无油衬套机罩上已有的安装孔槽作为其他零件安装用的孔槽进行利用

IDEA NOTE2 检查位置的保持

为了保持工件的检查位置,工件底座在检查位置用磁力保持吸着

IDEA NOTE3 操纵部位的安全用

安装操作手盘的螺母用盖型螺丝,操作者将手伸到杠杆内侧也不会受伤

No.007347简易手动特性检查机构

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007347简易手动特性检查机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities